This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:将 MSP430G2553 LaunchPad 与 BOOSTXL-SHARP128 LCD 屏幕连接、与 TI 提供的示例代码不同

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, MSP430FR5969, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352258/msp-exp430g2et-interfacing-msp430g2553-launchpad-with-boostxl-sharp128-lcd-screen-different-from-ti-provided-example-code

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128MSP430FR5969MSP430G2553

我正在尝试将 BOOSTXL-SHARP128 (128x128黑白 LCD 显示屏) BoosterPack 与我的 MSP430G2553 LaunchPad 连接、但 TI Resource Explorer 中的示例代码配置为使用 MSP430FR5969 LaunchPad 对其进行设置。 我一直在尝试查看能否更改示例代码文件夹中提供的头文件中的各种端口配置。 但这里的资源非常密集、我不确定是否有更简单的方法来修改代码、使其能够在我的 LaunchPad 上工作、因为它当然不仅具有错误的端口配置、而且还具有进入/退出低功耗模式等不同的方法。 是否有人尝试过类似的操作、例如为编写代码时未尝试的不同 LaunchPad 重新配置 TI 提供的代码? 就像自己为了显示屏的配置而修改代码一样、需要花费无限的时间。 我对嵌入式 C 语言编程也相对缺乏经验、因此这也可以作为对为什么这一切看起来有点繁琐的另一个很好的解释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入和退出 LPM 模式在所有 MSP430系列中是相同的。 除非对 x.5模式进行计数。

    当我为夏普显示器(较小的显示器)编写代码时、我滚动了自己的代码、而不会打扰到示例。 其他用途。