This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS_EXAMPLE 单 ToF 液位感测读数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1351146/evm430-fr6047-uss_example-single-tof-level-sensing-readings

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我目前使用 EVM430-FR6047板通过单个传感器(SMD20TF1000R)获取 ToF 液位感应读数、该传感器粘在刻度圆柱体上、如下图所示。 目标是在我加水的过程中、通过该程序打印 ToF。 我已确认、当液位约为55mm 或~69us ToF 时、该程序能够成功读取 ToF 读数。 在我继续加水以增大液位、读数 因错误126而超时、我增大增益、然后获得最大样本偏移误差(代码135)。 我试图在更大的距离读取读数、但不确定要在 USS_Config 中调整什么值。 h 文件以阻止这些错误继续弹出。 我在下面附上了我的代码、如果我能获得有关如何调整代码的任何反馈、以便只需获取简单的 ToF 读数、因为我继续加水、但不出现算法错误、我将不胜感激。 我知道在某个点、由于接收信号弱、它不会接收回波、但我想解决由于算法出现错误的问题、并设置我的代码来实现这一点。

   e2e.ti.com/.../USSSWLib_5F00_template_5F00_example_2D00_master-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、当刻度圆筒中的水达到400mL 时、我可以看到174.8 us 的反射脉冲、但代码在51mm 或69uS UPS 及下游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于错误代码135、您可以尝试将 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 设置为更高的值。 例如1000。

    不过、当您得到这些误差时、能否显示 ADC 捕获结果? 一般情况下、不应导致液位感测中出现错误代码135。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!  
    我正在使用的代码正在使用 UART 外设、不给出 ADC 捕捉 (除非我弄错)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、建议使用演示代码、而不是以模板代码开头。 演示代码可以连接到 USS GUI 并便于调整参数。  

    第二、对于模板项目、您仍可以在 RAM 中找到 ADC 捕获数据。 您可以使用 USS_getUPSPtr ()和 USS_getDNSPtr 来获取 ADC 数据的起始地址。 调用 USS_startUltrasonicMeasurement ()函数后、您可以在调试模式下观察 ADC 数据。  

    对于您的当前配置、ADC 在50us 时开始采样、ADC 捕获窗口为40us。 因此、您只能获得从50us 到90us 的 absTOF 结果范围。 您可以尝试像3.4MHz 一样、使用较低的 ADC 采样率设置一个较大的采集窗口。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎解决了我的问题。

    此致、

    萨哈伊