This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:上电流消耗

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347425/lp-mspm0c1104-power-on-current-consumption

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

您好!

我们计划在植入体原型中使用 MSPM0C1104、计划使用整流器对植入体进行射频供电(现在使用信号发生器@650MHz/5dBm 和半桥整流器进行验证)。

当没有负载时、开路电压(Vcc)可以达到3V。 接收到的 RF 功率相对较低(之前的实验显示整流器输出大约为1-2mW)。

过程和现象:
我尝试用整流器设置直接为 LaunchPad 供电(除了 J8之外的所有跳线都断开连接)、不知何故 Vcc 只能达到1.58V 并卡在那里、(我认为这是欠压复位的原因)? 通过将信号发生器输出功率增加到8dBm 并按住复位按钮、LaunchPad 可以启动和正常运行。 启动后、即使信号发生器功率降低到5dBm、LaunchPad 仍可以运行。

附件为 LaunchPad 在启动和运行状态下的电流消耗图(不确定是否有用、我们使用了 NBF-PPK2来捕获 LaunchPad 的电流配置文件)

Question:
1.启动过程中是否有任何具体的电源要求? 我检查了数据表,有很多待定:(
2.是否有任何方法可以避免启动保持在1.58V? 植入体的空间有限、我们希望尽可能减少使用的成分。
3.不确定是否应该在此处询问:何时会发布 XMSM0C1104SDSGR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kit、

    MSPM0被设计成非常快的上电、因此、它可以为前250微秒消耗2 -3mA 的电流。

    关于 POR、我不确定您在这里问的是什么。

    MSPM0C1104SDSGR 目前正在提供样片。 5月发布给 RTM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    谢谢你的答复。

    我们的射频+整流器设置只能提供非常小的功耗(如前所述、数百 uW 至1-2mW 级别。 电压将会根据负载而下降)。 实际上、为了简化操作、我使用了源表在不使用整流器的情况下生成一些测试结果。
    1:输出电压设置为3V、1mA 的电流限制:MCU 启动失败、但继续消耗1.6mW (请注意、现在电压为1.58V、电流为1mA)。



    2.输出电压设置为3V,限流为2mA:MCU 将启动。 启动后、由于芯片运行在 RUN2STOP2和待机模式之间、功耗为 uW 级(我们的整流器设置能够满足这一要求)。 现在、即使输入较低的电流限制值 (低至~500uA)、芯片仍然可以运行。

    所以、我想知道有什么建议来缓解启动功耗的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、系统设计为以完整32MHz 启动、并在跳转到应用程序代码之前非常快速地执行其引导和配置代码。  可以跳过引导代码的一部分、但 CPU 在此期间仍以全速运行、并且电流仍将很高。

    其他在启动时具有类似电流限制的客户报告了相同的问题。 我们的系统和设计团队完全知道、有人告诉我、与我们的 MSP430不同、MSP430的启动速度更慢且消耗的电流更低、MSPM0旨在提供快速启动、从而提供更高的电流。  这是一种折衷。  

    建议的一种选择是在上电期间将电荷存储在大电容中、例如100uF、并使用该电荷向 MSPM0提供启动电流。  这就是一位客户能够为他们实现这一目标的方式。  遗憾的是、我不清楚他们是如何实现该目标的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    您认为添加 Capcitor 会有所帮助。 但在为电容器充电时、我认为 MCU 仍会卡在会消耗所有功率的状态、从而使电容器无法完全充电。

    在电容器充电过程中、似乎有一些电压监控器芯片可以调整来切断 MCU 的电源。 我先看一下。

    谢谢!

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您有某种方法在电压增加到特定值之前使 MCU 保持关闭。 此处的要点是在电容器充电之前使 MCU 保持关闭状态(或处于复位状态)。

    您或许能够明智地选择复位电容器来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您认为将 MCU 保持在复位状态会有所帮助。

    我曾尝试在 NRST 引脚上施加 RC 延迟来将 MCU 保持在复位状态、MCU 以延迟(100k Ω 和0.47uF MLCC)启动。 但是、电容器放电需要很长时间。 这在我们的用例中并不可取、因为这意味着电源循环之间会有一个"冷却"时间:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kit、

    您在这方面是否取得了进展、或者您是否仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    通过从射频侧调整功率设置来解决问题。 感谢您的支持!