This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:刷写问题

Guru**** 2946300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353052/msp-fet-flashing-issue

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F5418A

您好!  

我正在尝试 使用 MSP-FET 闪存仿真工具对我的 MSP430F5418A 微控制器进行编程。

  通过 MSP-FET 在(Windows 11 64位)机器中使用用于 MSP430 6.0版的 IAR Embedded Workbench 时,我在尝试调试代码时遇到了问题。

具体来说、模式 LED 未亮起。  

请提供一些建议或帮助?

UMA Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以首先尝试找到根本原因。

    您是否有任何其他 MSP-FET?

    您可以使用 CCS 等其他 IDE 吗?

    或者您是否需要测试其他 MSP 板?