This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何查找 TI 标准 BSL?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353037/msp430f6779a-how-can-i-find-the-ti-standard-bsl

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

如何查找 TI 标准 BSL?

我已经将自定义的 BSL 刷写到 MCU 中。 但我需要将其恢复到 TI 标准 BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    尝试重新下载具有标准 BSL 功能的映像。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面的 MSP430Ware 文件夹路径中找到它
    C:\TI\MSP\MSP\MSP430Ware_3_80_14_01\boot_loader\Customizing_the_BSL\MSP430F677x_Family\Released_BSL_Images\MSP430F677x_Family src

    BSL.00.07.05.04.txt

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    原始 BSL 位于 ROM 中、您可以擦除 FRAM 以删除 自定义的 BSL。

    此致、

    赫利克