This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:解决方案 pls

Guru**** 2468520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1350899/msp430fr6043-solution-pls

器件型号:MSP430FR6043

您好论坛、

已经尝试了 ADC 采集、但我没有得到增量、绝对 tof 和体积以及频率扫描的图形...没有为这些参数生成图形、请再次检查。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该参数适用于200kHz……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要详细解释包络交叉阈值,开始 PPG 计数,打开 ADC 计数,启动 PPG 和偏置计数,外部放大器  

    适用于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于200kHz 传感器、建议在开始测试时先从 F1 170kHz 和 F2 230kHz 开始。 您当前的配置是 F1 150k 和 F2 152k、它将导致库不断报告错误。  

    有关这些参数的含义、请参阅本学院课程。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛、

    通过更改参数、我得到了图形、  

    稍作检查以获得完美的 ADC 图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是我的交流捕获...请帮我得到一个完美的图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较低的增益设置是首选、这将降低直流失调电压。 将最大 ADC 数据保持在600到800个代码左右。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了良好的 ADC 捕获..其中、我已将能力持续时间更 改为32us、并将增益降低为2.6db、其中我重复了错误、  

    DToF -移位值大于 maxSampleShift

    ... ro 如何解决这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在代码中更改此参数 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 以避免该错误。 默认值应为20、您可以尝试使用40/60/80。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛、

    现在我得到了下面的图形...即使在上面提到 USS_ALG_max_sample_shift、我也没有更改任何参数... 因为我在今天开始我的工作时没有得到任何错误与相同的排列器运行

     

    我还需要改变的一切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 从我这边看、它看起来很好。  

    此致、

    现金豪