This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:[错误] MSP430:初始化闪存编程时出错:加载 C:\ti\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\FlashMSPSLBootloader.dll:找不到指定的模块。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353352/msp430fr2355-error-msp430-error-initializing-flash-programming-failed-to-load-c-ti-deskdb-content-ticloudagent-win-ccs_base-debugserver-bin-flashmspslbootloader-dll-the-specified-module-could-not-be-found

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好!

我们不断遇到此问题、即使此文件存在 DLL、Uniflash 仍无法找到该文件!?

我们已经尝试了一切,包括删除程序和重新安装,但似乎什么都不起作用。  我们正在使用 Olimex MSP430-BSL Rocket 板。

提前感谢您的任何帮助!

此致

尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果您检查上述路径以找到.dll 文件?  您正在使用哪个版本的 Uniflash?

    我有8.60、DLL 的路径是-> C:\ti\uniflash_8.6.0.\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的帮助。   

    我有相同的路径、而且.dll 文件与您的文件相同。  我还使用8.60。

    我已经恢复到7.2.0、这可以正常工作!?

    谢谢

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 对这个问题的反馈。  好的-您现在可以使用7.2.0。  我将由我们的 Uniflash 团队运行它、以获得进一步的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您正在使用哪个版本的 Windows?

    谢谢