This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723:在 RTC 日历时间和大纪元 Unix 时间戳之间转换

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353488/msp430f6723-conversion-between-rtc-calendar-time-and-epoch-unix-timestamp

器件型号:MSP430F6723

您好!

我正在尝试在 RTC 寄存器(在日历模式下)和 UTC epoch 时间戳之间进行转换、到 目前为止结果有点困惑。

我的以下代码用于设置和获取 RTC 日历时间:

// code to set time from 
time_t baseTime = 1714438861/* GMT: 2024-04-30 01:01:01 */;
struct tm* ptm = localtime(&baseTime);
RTCCTL1 &= ~RTCBCD;
RTCCTL0_H = RTCKEY_H;
RTCCTL1 |= RTCHOLD;
RTCYEAR = ptm->tm_year + 1970;
RTCMON = ptm->tm_mon + 1;
RTCDAY = ptm->tm_mday;
/ RTCDAY = ptm->tm_mday - 1;
RTCHOUR = ptm->tm_hour;
RTCMIN = ptm->tm_min;
RTCSEC = ptm->tm_sec;
RTCCTL1 &= ~RTCHOLD;

// Code to read RTC time
char tsString[24];
sprintf(tsString, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d, ", RTCYEAR, RTCMON, RTCDAY, RTCHOUR, RTCMIN, RTCSEC); /* Output: 2024-05-01 01:01:01 */

如果立即读回 RTC 日历时间、则提前一天。  

差异 似乎源于函数 localtime()的实现方式。 测试代码如下:

char debugInfo[128];
time_t epochTimeStamp = 325904461 /* 1980-04-30 01:01:01 */;
struct tm* ptm = localtime(&epochTimeStamp);
sprintf(debugInfo, "tm struct: _year=%d_mon=%d_mday=%d_hour=%d_min=%d_sec=%d\r\n", ptm->tm_year, ptm->tm_mon, ptm->tm_mday, ptm->tm_hour, ptm->tm_min, ptm->tm_sec);
printDebugInfo(debugInfo, strlen(debugInfo));

我得到以下输出:

// 41821261, 1971-04-30 01:01:01
tm struct: _year=1_mon=3_mday=30_hour=1_min=1_sec=1
// 957056461: 2000-04-30 01:01:01
tm struct: _year=30_mon=4_mday=1_hour=1_min=1_sec=1
// 325904461: 1980-04-30 01:01:01
tm struct: _year=10_mon=4_mday=1_hour=1_min=1_sec=1
// 168051661: 1975-04-30 01:01:01
tm struct: _year=5_mon=3_mday=30_hour=1_min=1_sec=1
// 294282061: 1979-04-30 01:01:01
tm struct: _year=9_mon=3_mday=30_hour=1_min=1_sec=1
// 320720461, 1980-03-01 01:01:01
tm struct: _year=10_mon=2_mday=2_hour=1_min=1_sec=1

从1980年03月01日 开始、tm_mday 似乎始终比预期值提前1天。 这是在如何实现 localtime()中的某种错误吗? 1980年 是一个飞跃年。 我认为2月29日是不考虑通过本地时间()。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有使用过它。  但你可以在代码中手动修改它吗?

    我将向我的同事询问这一问题。