This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MSP430FR5xxx 器件与同类 MSP430F5xxx 器件相比有何优势?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353447/msp430fr5962-what-are-the-advantages-of-an-msp430fr5xxx-part-over-a-comparable-msp430f5xxx-part

器件型号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!

  我执行很多微控制器项目、并且 TI 经常使用 MSP430F5xxx 系列('5,529,5419A 等)。 我正在推出一个新项目、没有什么迷人的东西、只需要大约40个 GPIO、64k 或更大的闪存等。 它不需要任何特殊东西、例如存储非易失性信息或任何东西、尤其是 FRAM。 它确实需要 UART、SPI 等的标准对、但大多数器件都有。 无需电容式感应。

示例:

基于闪存的5xx 系列: MSP430F5328IRGCR

基于 FRAM 的5xx 系列: MSP430FR5962IPMR

不过、我想使用 FRAM 系列的优势是什么、而不是研究细枝末节的各个器件。

  • 成本?
  • 短期供货(目前库存更多)
  • 长期供货(例如、10年后;这将替代65C02)
  • 易于编程(相同的 MSP430Ware 可用吗?)
  • 低功耗(FRAM 是否至少与 MSP430F5xxx 一样好?)

谢谢。

德里克