This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:我的 MSP430-FET 闪存 DID't 工作方式正确

Guru**** 2769345 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352184/msp-fet-my-msp430-fet-flash-did-t-works-the-right-way

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

大家好、我使用 MSP430FR6047、并使用 FET 来刷写微控制器、我的问题是、它  有时甚至有时不起作用。 美国 n 是180800358、我的操作系统是 Windows 11、我的 IDE 不知道它是否能提供更多关于我正在处理的内容的上下文。 而且因为它有时能够正常工作、我不确定我是否烧坏了 FET 或者问题是出在我的 PC 上。  

谢谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记说、有时它会卡住并说 FET 在使用中、但它不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有其他 FET 以及其他 MSP430FR6047? 我认为我们 首先需要缩小可能性的范围。

    例如、您可以测试其他  FET、 MSP430FR6047或 PC 的其他抖动。

    顺便说一下、你以前测试过示例代码了吗?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经使用另一台 PC 和 FET 检查了 MSP、问题是它是第一个 FET、我想修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何错误提示? 如果端口不起作用、您能否在 PC 的设备管理器中找到该端口?

    由于 CCS 会自动更新其固件、我认为这可能是硬件问题。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些消息包括"FET 已完全就绪正在使用"、"互连问题"和"未识别器件"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试先手动更新固件。 我已将这些工具连接到您的另一个线程中。

    (+) MSP-FET:我的 MSP430-FET 闪存无法识别任何器件- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛