This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET MSPFR5969定制 PCB 未知器件问题

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352854/msp-fet-msp-fet-mspfr5969-custom-pcb-unknown-device-problem

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:TIDA-00524

大家好!

我购买了一个 MSP-FET、用于对定制 MSPFR5969定制 PCB 进行编程。 在此例中、我的定制 PCB 设计与 TIDA-00524设计相同、您可以在下面的链接中找到它。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00524

在这种情况下、我按照 TIDA-00524上的建议连接引脚:

MSP-FET | 定制 PCB

VCC_TOOL | VCC

GND | GND

TDI/TDO | SBWTDIO

TCK | SBWTCK

在本例中、我得到一个始终出错连接到目标 unkown 器件时、您可以在下面看到错误的图片以及我的定制 PCB 连接。 非常感谢您的帮助

我采用与 TIDA-00524相同的设计、非常感谢您提供一些建议