This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用4个传感器(2个 Tx 和2个 Rx)进行 USS 测量

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352271/msp430fr6047-uss-measurement-with-4-transducers-2-tx-and-2-rx

器件型号:MSP430FR6047

团队、您好!

我想知道、 我们能否使用流量管中的2个变送器和2个接收器来测量流量和体积?

如果是、 请分享需要查看的参数、配置和代码更改。

谢谢。