您好!
我看到了
[EXT_EP-10287]涉及 bool 值的条件测试计算错误-软件问题报告(SIR)
说明
使用 STANDBY C 模式时是否会发生此错误?
我使用的是下面的 IDE 版本和编译器版本
|
IDE 版本 |
Code Composer Studio 10.1.00004 |
|
编译器版本 |
TI V20.2.1.LTS |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我看到了
[EXT_EP-10287]涉及 bool 值的条件测试计算错误-软件问题报告(SIR)
假设
bool 测试(_Bool is_cos、浮点角)
{_Bool RV = is_cos? 0 :(角度<0.0F);返回 RV;}当 is_cos 为真时、优化器错误地计算 RV。 此错误可能只会影响使用 C++类型"bool"或 C99类型"_bool"的条件表达式。
使用 STANDBY C 模式时是否会发生此错误?
我使用的是下面的 IDE 版本和编译器版本
|
IDE 版本 |
Code Composer Studio 10.1.00004 |
|
编译器版本 |
TI V20.2.1.LTS |
Unknown 说:使用 Stand C 模式时是否发生此错误?
我不确定我是否理解。 这个错误并不特定于 C++。 这也会发生在 C 代码中。
[/报价]
编译器版本
TI V20.2.1.LTS
该版本中不存在错误。
谢谢。此致、
-乔治
您好、George、
谢谢你。
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10287 说
在版本中找到:
MSP430_18.12.8.LTS
MSP430_20.2.5.LTS
发布中的修复:
MSP430_18.12.8.LTS
MSP430_20.2.5.LTS
哪个版本是固定的 MSP430_18.12.8.LTS 或 MSP430_20.2.5.LTS?
这一特定问题是不常见的。 最初是 针对 C6000编译器版本8.3.9报告的。 当时正在开发 MSP430编译器版本18.12.8.LTS、但尚未发布。 该问题会影响仍在开发的版本18.12.8.LTS。 它不影响 版本18.12.7.LTS 或更早版本。 此问题在版本18.12.8.LTS 发布之前进行了修复。 因此、对于使用任何版本18.12.x.LTS 的 MSP430客户、这一问题从未发生。 它与版本20.2.x.LTS 的故事类似。 由于此问题确实会影响使用版本8.3.9的 C6000客户、因此记录了此问题、并执行了我们通常的处理流程。
谢谢。此致、
-乔治