This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:仪表常数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352599/msp430fr6043-meter-constant

器件型号:MSP430FR6043

您好论坛、

       如何使用 msp430fr6043跨轴换能器设定仪表常数值.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    请参阅 《MSP430FR604x 超声波感应常见问题解答》 文档的第11节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置我的参考流速 Y、从哪里测量流速 X、什么是 M1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     燃气和水的仪表常数是多少?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 fas 的值设置为61作为米常数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y 是参考仪表显示的流速、表示通过参考仪表在管道中测得的实际流量。 X 是 MSP 器件测得的流速。 M1是您当前使用的仪表常数。 M2是从提供的方程中得到的仪表常数。 您可以使用任何起始值 M1、使用 MSP 和参考表对流速进行测试测量、然后根据得到的值计算新的仪表常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛、

    您能否解释一下为什么燃气演示的燃气表的默认值是61为什么??? 计算方法、请说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     燃气表的默认仪表常数是任意值、开发应用时我们知道客户需要更改此参数、因而将其设置为某个可行的中程值。