This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:RST/NMI 引脚接受复位的最小电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1354847/msp430f6779a-minimum-voltage-that-that-rst-nmi-pin-to-accept-a-reset

器件型号:MSP430F6779A

RST/NMI 引脚接受复位(BOR ON)的最小电压是多少?

RST/NMI 引脚释放复位(BOR OFF)的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在数据表中找到该规格。  这不是一个精确的值、用户需要为其留出裕度。

    如果您需要、可以将 SVS 用于功率监控器。