This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在 BSL 脚本中发出 SET_PC 0xFFFE 后、处理器不会复位。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1332731/msp430fr2355-processor-does-not-reset-after-set_pc-0xfffe-is-issued-in-bsl-script

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430F5252

处理器在以下时间后不复位 SET_PC 0xFFFE 都会在 BSL 脚本中发出。

使用简单的测试代码对该器件进行编程(在计时器输出端闪烁 LED、P2.0)。

BSL 模式由按下的按钮调用(在 P1.1上的 ISR 中跳转至0x1000)

下面是一个简短的脚本、用于调用器件的复位、此脚本已经通过上述代码进行了编程。

MODE FRxx UART 9600 COM94 PARITY
VERBOSE
RX_PASSWORD NEW_pass.txt
TX_BSL_VERSION
DELAY 3000
SET_PC 0xFFFE

 但是、当我不使用0xFFFE、而使用位于0xFFFE 的地址(例如0x963E)时、一切都正常。 但是、该矢量会随着代码的每次轻微更新而变化、因此脚本必须相应地进行更改。

UPD:忘记提及。 SET_PC 0xFFFE 可以与 MSP430F5252及类似 MCU 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将程序计数器设置为0xFFFE 是错误的、因为那里只有一个地址。 不是可执行指令。 除非是偶然的,如果地址恰好与指令编码匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PC 设置为应用起始地址意味着器件始终不会复位、BSL 的残余配置仍将处于活动状态。 如果您的应用依赖于这些值、则不能保证这些寄存器为它们的加电默认值。

    请查看 另一主题。 您可以通过 BSL 进行软件调用的 POR 或 BOR、因为您无论如何都可以将其解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    换句话说、BSL 脚本程序不会从位置0xFFFE 挑选复位矢量。 这意味着每次软件升级后改变0xFFFE 位置的向量、我必须手动编辑脚本文件(或许是使其自动化)并使用 SET_PC 命令中0xFFFE 位置的向量。

    我刚刚检查了 MSP430F5252的 out.txt 文件、保存在0xFFFE 处的地址完全不同(肯定不是0xFFFE)、但是 SET_PC 0xFFFE 在该处理器上完全正常工作。 在此模式下、 5xx  当然。 是否存在以下可能性: 模式 FRxx 器件处理方式是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seth! "妈的,我知道了。" 我确实确保所有寄存器都设置为已知值、即使 POR 之后再也不信任"默认"值。

    我留给最后解决办法的权变措施是看门狗复位。 希望这能起作用。 但是,我不想让一只无限制的狗四处游荡。 我宁愿有一个可靠的地址、也不会改变。

    我将尝试此方法 该链接谢谢! 不过、SET_PC 看起来更优雅。 才能将其启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    如 David 所说、 0xFFFE 是复位中断表地址、该地址中的内容位于项目的复位处理程序中。 所以、将 PC 点设置为 0xFFFE 不是正确的跳转方式。

    为什么不使用指针来读取地址的内容(0xFFFE ),然后将其分配给 PC 指针来实现跳转。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    感谢您发送编修。 我应用了正确的顺序后、它在 FR2355器件上具有完美的表现:

    @0121
    A5
    @0120
    04
    q
    

    但是、即使 PMMCTL0的地址相同、F5252器件上也使用同样的技术失败。

    我们将遵循 Sal 的以下建议、对 FFFE 处的向量解析代码并为 bsl-scripter.exe 使用 In Out 定制包装程序

    真正错误的是、SET_PC 0xFFFE 在 F5252的任何条件下都能正常工作、即使它是一个错误的跳跃。 这可能是巧合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ***:

    触发复位以退出 BSL 模式更为可靠。

    但是,即使 PMMCTL0的地址相同,同样的方法在 F5252部件上也会失败。

     闪存器件和 FRAM 器件的协议可能存在一些差异、请参阅以下用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau319af/slau319af.pdf?ts = 1709871960334

    它还描述了两个退出 BSL 模式的方法:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal。 我将使这篇帖子暂时保持开放状态、然后在我们缩小范围以找到最终解决方案时将其关闭。 BSL 退出时的复位至关重要、与其说是为了方便远程升级、不如说是为了保持闪存中的数据完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、 我将使该主题保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能值得确认以下几点:

    • 将 PC 设置为 位于矢量0xFFFE 的地址 不会导致  MCU 中的 PUC / POR/BOR 复位。 0xFFFE 处的地址是用户软件的入口点。
    • 没有可跳转的地址(或在 BSL 脚本程序中设置 PC)导致 PUC /POR/BOR 复位。 因此:
    • 在 MCU 中导致复位的唯一方法是:
      • 通过 RESET 引脚进行硬件复位。
      • 在寄存器(看门狗或  PMMCTL0)中放置错误的密码或值
      • 或者说其他方式?
    • 在 BSL 编程不安全之后运行用户代码、因为许多外设寄存器已针对 BSL 的使用进行了修改。
    • 在 BSL 编程后运行用户代码的唯一安全方法是下电上电或 导致  PUC / POR/BOR 复位。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    是的、这是一个 MCU 中输出 BOR 复位的软件复位、它通常用于跳转到应用代码。

    为了触发 BOR、我认为代码中有一种方法:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    有一段时间没有收到您的更新。 我假设没有待处理的问题、我将关闭该主题。  

    如果你还有其他问题、你可以直接在这里回答、该主题将自动打开。 也可以新建主题帖。 谢谢!

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行。 谢谢!