This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:驱动 USS 和 PWM 的最大频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1355197/msp430fr6047-maximum-frequency-to-drive-an-uss-and-pwm

器件型号:MSP430FR6047

MSP430FR6047可以使用16MHz 晶体生成的最大频率是多少? 我知道它能比1 MHz 高一点、但我想知道它能不能升至8 MHz? 对于高于8 MHz 的频率、我应该使用 DCO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    对于计时器操作、当您希望输出较高频率时、这意味着您获得的 PWM 调整精度将较低。

    根据数据表:

    是的、您可以使用 SMCLK/ACLK 的时钟16MHz 将计时器设置为输出8MHz、然后输出 PWM 只能设置为0%/50%/100%占空比。

    对于 USS 模块、它可以使用外部4MHz 或8MHz OSC:

    B.R.

    萨尔