This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于水应用的低流量和信号增强

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1351080/evm430-fr6047-low-flow-and-signal-boosting-for-water-applications

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:OPA838EVM430-FR6043

我有几个问题、但首先我想从项目目标的描述开始。 目前我们正在尝试制造流量检测器。 理想情况下、我们希望系统在.08 GPH 至100 GPH 的范围内工作、或者在无法降至.08 GPH 范围时尽可能低。 理想情况下,线中的液体可能几乎任何东西,但我的发展,我正在使用水和次氯酸钠。 我们需要钳制解决方案、以避免添加任何新的潜在泄漏点。 首先,我们可以使用 ProCom PSC.0M022302H2AD0-B0在1/4" ID 聚丙烯管道上的对角线方向。 ADC 看起来不错、但运行时、我们实际上看不到无流量和低流量(~0.25 GPH)之间的任何差异。  

因此:

问题1:

 我们的工作原理是、由于传感器非常接近~1.9cm、因此无流量(零流量)的飞行时间几乎相同、如果延长飞行时间、低速率将能够更好地检测流量。 这是正确的假设吗?

问题2:

 假设问题1是正确的、我们恒定在 V 或 W 配置上工作。 我们固定了一个换能器、并且可以根据需要移动另一个换能器以生成"V"或"W"路径。 在处理可调外壳时、我们还在换货机下方制作了材料、以及反映信号的内容。 对于我们尝试通过的材料、我们使用的是厚度为1/8"的 HDPE、并使用1/8"的冷轧钢将信号反射回。 但是、来自 EVM430-FR4067的信号似乎没有足够的功率使 V 更不用说 W。在查看技术文档时、我发现 XXXX 具有我们建议的 OPA838。 我已经尝试面包板这些最初在 CH0和 CH1"外"侧没有运气。 我返回到文档、看到他们建议运算放大器位于 CH0和 CH1" IN "侧。  当运算放大器位于电路中时、我很难获得看上去不错的 ADC 捕获。 我甚至移除了 Rg 电阻器、因此它应该只是一个跟随器。 我甚至返回到对角线外壳、我无法使用运算放大器获得 ADC 捕获。 是否有将运算放大器添加到我错过的传感器的参考设计?

提前感谢您的任何帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我放了一个占位符,但在张贴前没有抓取信息。 当观察运算放大器时、SBOA309是推荐 OPA838的文档、并谈到将它添加到并排通道中。

    www.ti.com/.../sboa309.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、与有创仪表相比、钳位仪表具有更多的限制。 侵入式电表是一款成熟的产品、但我们需要更加努力地钳制这种方法、而且我们对此没有足够的经验。  

    1.是的,使用较长的距离有助于检测低流速。

    2.您可以参考 EVM430-FR6043设计来添加外部放大器电路。 此设计用于超声波燃气表。 但对于 V 或 W 管设计、我首先不建议在钳表上使用此类管设计。 我还 倾向于使用更高的激励电压、而不是添加外部放大器。  

    此致,

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用外部放大器、使用 EVM430-FR4067将如何获得更高的激励电压? 我的信号是0到3.3V、这是施加到 MSP430的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将需要外部电路来获得更高的激励电压。 请参考这一链接。  TIDA-01486参考设计| TI.com

    此致、

    现金豪