This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 Raspberry Pi 进行刷写

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1350512/msp430fr6047-flashing-it-with-a-raspberry-pi

器件型号:MSP430FR6047

大家好、我正在尝试使用 Raspberry Pi 4刷写 MSP430FR6047、有人以前完成过吗? 现在、我正在使用 Debian GNU/Linux 12 (bookworm)作为 Raspberry 上的操作系统和 J 标签来使用 Windows PC 刷写 MSP430、而其他事情就是我需要使用 python 作为终端来执行闪存。 我已经学习过使用 de mspflaser antes MSP gcc、但我甚至无法安装它、因为 debian 的措辞。 对不起,我没有解释它的最好的方式和 thaks 阅读它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从此处获取 SBW Launchpad 和闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意、但我不使用开发套件、微型套件位于设计的 PCB 上、因此无法到达必要的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 Launchpad 跳线到定制电路板、就像使用 PI 一样。 您也可以通过这种方式获得调试支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如何从我的 Pi 控制 LaunchPad? 因为我需要将微控制器刷写两次、一个使用 测试固件、另一个使用生产固件、第一个在电气测试之前、第二个在测试之后、在测试期间、我需要在 Pi 和 MSP430之间进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是个好主意,但我没有使用开发套件,微型是在设计的 PCB 上,因此我无法到达必要的引脚[/报价]

    无论以何种方式对板进行编程、都需要访问 TEST 和 RESET 引脚。 您可以使用 UART 连接使用 BSL 进行刷写、但仍需要测试和复位才能调用 BSL。 请参阅 《FRAM BSL 用户指南》(SLAU550)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我原本以为您会抛弃 Pi、但 Launchpad 可以通过 USB 进行控制。 是否可以在 Pi 上安装 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、以这种方式进行快速读取后、我必须提供脉冲抽取以设置 BSL 模式、然后我将能够通过 UART Rx 和 TX 发送固件。 但有些事情我没发现、如何将专业知识转换为将要发送到 MSP430的数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我需要一些东西来控制测试、我选择 Raspberry Pi、因为它比 Windows PC 更便宜、或者其他比 Pi 更强大的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Raspberry 对 MSP430FR6047进行编程它只是我项目的一部分、我正在使用 Raspberry 设计测试台、它必须对微控制器进行两次编程、一次在测试开始时、另一次在测试结束时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是您正在寻找的器件。 我当时在不同的思路下思考:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau319af/slau319af.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在快速读取后、它似乎与我使用的微控制器不兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这种情况下:

    来自数据表:

    www.ti.com/.../slau550ab.pdf