This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5435:电源相关建议

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1355956/msp430f5435-power-supply-recommendation

器件型号:MSP430F5435

您好、团队成员:

我有一个客户在使用 MSP430F5435、但他们不使用我们的电源。 是否有推荐的一个或多个器件经常随附此器件?

 提前感谢!

此致!

杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个3.3V 器件、所以我认为您需要一个能够覆盖电源电流的3.3V LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!