This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:在 LPM3中使能 IO 中断时增大了电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356521/msp430fr6043-increased-current-when-io-interrupt-is-enabled-in-lpm3

器件型号:MSP430FR6043

在自制流量计电路板上进入 LPM3 GIE 模式时、消耗5.2uA。 然而、如果您将 P2IE 的 BIT7更改为1并进入 LPM3 GIE 模式和测量、就会消耗301uA。

您能告诉我为什么会这样以及如何解决吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在执行'PM5CTL0并且=~LOCKLPM5;'之前被激活中断、在解锁期间中断标志被激活。

    当一个中断发生时、UART 模块激活、导致流耗快速增加。

    因此、当给出了 LPM3 GIE 选项时、UART 的中断被激活并且 UART 运行、从而增加流耗。

    感谢你的帮助。