This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:16MHz 时钟不适用于 MSP430FR6989中的任何波特率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356308/msp430fr6989-16mhz-clock-doesnt-work-for-any-baud-rate-in-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

您好!

IAM 目前在 MSP-EXP430FR6989开发套件的 UART 项目中工作。 当我将  所有波特率  的时钟速度设置为16MHz 时,它不起作用。 请帮我解决这个问题。

提前感谢、

Dharani. K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    正如 Keith 提到的、如果需要详细了解具体出了什么问题、可能会有所帮助。

    若要胡乱摆弄、您能否查看 此主题 以检查您是否正面临此问题?