This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:无法与 IO-EXPANDER-EVM 进行通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IO-EXPANDER-EVM, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356588/msp-exp430g2et-cannot-get-communication-with-io-expander-evm

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:IO-EXPANDER-EVM

您好!

我当前正在尝试 通过 IO-EXPANDER-EVM 设置我最近获得的 MSP-EXP430G2ET EVM。 我按照有关如何让它们交互的说明进行操作、在 MSP 上设置跳线后、我认为是正确的方向、我尝试运行 IO 扩展器闪存、但收到以下错误:

至于我在 MSP430上更改的跳线、是 P1.3的 RXD 和 TXD 以及 P1.6 J7跳线。

我还在 MSP430中刷写了最新固件。

请参阅下面的电路板:

如果您需要有关此问题的任何进一步信息、请告诉我。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    很抱歉响应延迟。 根据您在 MSPFlasher 中显示的错误、当您将 IO 扩展器 EVM 连接到 MSP430G2ET 时、该错误会影响 VDD。  是否确定已正确连接?  您能否拍摄连接的电路板的照片?