This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 水演示代码中的双 DTOF 计算模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356016/evm430-fr6047-two-dtof-computation-mode-in-uss-water-demo-code

器件型号:EVM430-FR6047

我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。

我找到了两种 DTOF 计算模式。

 

有两种模式:

USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_Water、 USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION_ESTIMATE

每种模式的含义是什么?

水和估算模式之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我建议您首先搜索调用这个宏定义的位置、然后获得代码行为。

    我会将该主题转发给 USS 专家、并查看他对您的问题的反馈。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    估算方法可增强 处理比水模式更高的 dTOF 范围的能力。  

    建议在设计中使用估算模式。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在从你那里得到帮助。

    此致、