This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430FR5043上的 BSL、哪个引脚?

Guru**** 2813925 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1357290/msp430fr5043-bsl-on-msp430fr5043-which-pins

器件型号:MSP430FR5043

我喜欢与 MSP430FR5043的 BSL 通信。 在文档 slau550ab.pdf 第34页、表7-11中指出 BSL 在 eUSCI_A3上。 我发现了两组 UCA3TX/RX 引脚:一组在 PIN2_0和 PIN2_1上、另一组在引脚4_1和 PIN4_2上。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件数据表内的 BSL 部分(9.7)中介绍了该信息。 BSL UART 引脚为 P2.0和 P2.1