This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:未使用组件的配置应该是什么

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356105/msp430f6779a-what-should-a-config-to-unused-component

器件型号:MSP430F6779A

在我的产品中、有2种模式

1.正常模式  

-我的硬件可以读/写到外部存储器

2.低功耗模式

-我的硬件不能读/写外部存储器

问题

在"低电平模式"下、CONFIG 引脚应该分配什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将未使用的引脚配置为输出低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IF CONFIG 引脚(未使用的元件)连接到输入

    什么是影响?

    它可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、它可以起作用。 但会存在漏电流、这会增加少量功耗。