This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433IRGET 温度传感器精度

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1347833/msp430fr2433-msp430fr2433irget-temperature-sensor-accuracy

器件型号:MSP430FR2433

大家好!

使用内部温度传感器(在 MSP430FR2433中)时、温度读数的绝对误差和精度是多少?  

它基于 MSP430FR2433中包含的 ADC 特定通道、

如果通过一系列读数(利用乘法通道采样方法、自动切换模拟多路复用器)获取 温度读数、那么其他模拟通道上存在的信号可能会影响温度读数?

我们在该温度传感器的数据表中未找到任何精度信息、但读取的寄存器  和将 ADC 读数转换为°C 或°F 所需的公式除外。

我们错过了 TI 发布的内容?

根据我们第一次评估( 大约10个样本)、我们发现-3°C 与+3°C 之间环境温度(22°C)产生的误差、  平均整体芯片功耗低于2mW (通过 Energytrace 技术进行测量)。

它是否符合芯片规格?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aslessandro:

    由于没有针对温度传感器的技术规范、所以它未在生产中进行测试。  为了实现最佳精度、请执行数据表中提到的2点校准。  您是否进行了2点校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、

    否! 我们未执行任何校准任务、只是使用了 在30°C 和85°C 条件下 ADC 默认电压下找到的寄存器、它们是:

    CALADC_15V_30C 和 CALADC_15V_85C (因为我们在1.5V 时使用 ADC 基准)

    编写它们似乎有必要先解锁它们。  

    新问题:如果我们对其进行了修改以校准 ADC 温度传感器,那么 在某些 条件下它们是否可以恢复为默认值?

    例如在复位或电池丢失或取出时?

    相对于 VCC 电源电压、校准也有效吗?  

    谢谢  

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    由于您无法写入 CALADC_15V_30C 和 CALADC_15V_85C ROM 存储器、因此您可以在信息存储器中留出一些存储器位置、作为您从2点校准获得的校准点。  由于信息存储器是 FRAM、因此您写入的值在复位或下电上电时不会更改。  如果您希望在编程周期内保留这些值、您可以设置编程器不擦除信息存储器、仅擦除主存储器。   

    此外、温度传感器应独立于 VCC、因为它由内部基准进行偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、

    我们在您回答后部分解决了这一问题、仅校准失调电压误差、因此将失调电压保存在 FRAM 位置、因为两点校准由于许多其他原因确实很危险:在带有大量 PCB 板的加热室中执行、每次都要校准。 我们需要在20至45°C 的短范围内获得电路板温度的精度、因此中间区域的单点校准足以满足我们的 应用、提高了安全性。  

    谢谢!此 致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    好的、我理解了在温度较高的方面进行校准所面临的挑战。  听起来您只需进行单点校准就行了。