This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:当被配置为具有外部32kHz 时钟的旁路模式时、PJ.5/LFXOUT 的引脚配置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1357859/msp430fr6989-pin-configuration-of-pj-5-lfxout-when-configured-for-bypass-mode-with-external-32khz-clock

器件型号:MSP430FR6989

大家好、

当使用 LFXT 旁路模式时、尤其是在电池供电的应用中、我需要对引脚 PJ.5/LFXOUT 执行什么操作以避免漏电流?

我是否需要外部上拉/下拉或该引脚是否可以保持悬空?

据我所知、在使用旁路模式时、引脚 PJ.5/LFXOUT 被配置为 GPIO。

因此、按照来自 TRM 的这个注释、引脚 PJ.5/LFXOUT 应保持未连接状态、然后作为输出或具有上拉/下拉的输入。

正确吗、或者我是否需要外部上拉/下拉?

谢谢。

马里努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marinus

    GPIO 应保持未连接状态、然后作为输出或带有上拉/下拉电阻的输入

    正确。

    谢谢!