This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:FR6047_USSSWLib_TEMPLATE 项目

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358003/evm430-fr6047-fr6047_ussswlib_template-project

器件型号:EVM430-FR6047

您好!  

从何处获取有关如何在 main.c 文件中使用以下三个函数的更多信息?

void handlePllUnlockEvent (void)
{
//如果检测到 USS PLL 解锁事件,请停止 USS 模块并重新配置
//测量
USS_resetUSSTModule (&gUssSWConfig、true);


//这是应用程序禁用可能发生中断的占位符
//在 HSPLL 验证期间触发
void disableApplicationInterrupts (void){

//这是应用程序启用一次中断的占位符
// HSPLL 验证已完成
void enableApplicationInterrupts (void){

谢谢。

以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    第一个函数总结出注释。 当 PLL 变为解锁状态时、它将重置器件上的 USS 外设。 我认为已在模板示例中完成了 PLL 解锁检测、因此您应该不需要调整此功能。

    至于 disableApplicationInterrupts 和 enableApplicationInterrupts、这些函数只是供用户用于禁用某些中断并在稍后启用它们的占位符。 它们由用户自行定义。 例如、在我之前处理的某个应用中、我向禁用函数填充代码以保存当前中断状态、然后禁用所有中断。 然后、在使能函数中、我重新加载了先前的中断使能状态、以恢复正常函数。 然后、我将这两个函数放在关键代码段周围、以确保在该代码块期间不会发生意外中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我与您仔细核对了一下两个中断使能/功能。 由于我正在使用 I2C、因此在初始化状态期间、在 while (1)循环之前、我禁用/启用中断。

    非常感谢您的帮助。

    以法莲