This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:FR6047_USSSWLib_TEMPLATE

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1357326/evm430-fr6047-fr6047_ussswlib_template

器件型号:EVM430-FR6047

你好!

请说明我为什么需要调用此函数:USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig);

每次调用该函数之前:USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&algResults);?

我是否可以调用第一个函数: USS_startLowPowerUltrasonicCapture (&gUssSWConfig);一次、然后在我的主循环中重复调用第二个函数:  USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&algResults);?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在另一主题中介绍了该方法。 我要结束这一页。 感谢您的理解。  

    此致、

    现金豪