This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC 采集

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353906/msp430fr6043-adc-capture

器件型号:MSP430FR6043

你好论坛,在下面我附上了我的 ADC 捕获 有和没有气流.我已经用微控制器应用软件从500rpm,1000rpm,2000 rpm 的气流。在下面我已经连接了 zip 文件..请查看它  

e2e.ti.com/.../TI_5F00_RPM_5F00_GRAPH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看有气流和无气流之间的区别是什么....it 正确还是错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    零流量结果看起来很好。  

    对于流程中的测试结果、我旁边有一些要点。  

    1.转速越高是否意味着流速应该越高? 但我在您的结果中发现、在500rpm 时、dTOF 大约为-807ns。 在1000rpm 时、dTOF 大约-854ns。 在2000rpm 时、dTOF 大约为-848ns。 dTOF 与 rpm 之间没有关系。  

    2。ADC 似乎在流动中获得了额外的噪声。 您可以为 MCU 使用独立电源吗? 比如使用电池为板加电。 它可以减少来自电力线的噪声。 可能会提供更好的结果。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 msp430fr6043中,我可以提供电源……我还有疑问,因为它是正确的程序,通过计算 T12 ,T21,delta ToF,绝对 ToF,体积,仪表常数的值,使我的 ADC 捕获有气流(无噪音)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从块1供电。 然后将开关转至块2中的 EXT。 然后移除块3中的 VCC 跳线。  

    您的程序听起来正确。 这些 T12、T21、dTOF 和体积均根据 ADC 采集数据计算得出。

    此致、

    现金豪