This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:计量代码消耗的闪存容量

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1355253/msp430fr6047-flash-amount-consumed-by-metrology-code

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDM-1019

我们是否知道计量代码在标准 EVM 设计中消耗的闪存容量的细分信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CCS 中检查代码成本。

    视图-内存分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我没有带 EVM 来检查这一点、这是我可以向客户提供的基准金额?

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、您可以在此找到闪存/RAM 的使用量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于浩

    我没有带 EVM 来检查这一点 ,我需要你告诉我这个数量是什么。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas,ć

    很抱歉、我们本周正在度假。

    针对您的问题、我认为您不需要使用 EVM 来检查代码成本。 在 CCS 中编译/构建代码后、您可以直接检查代码成本。 或者是否有我误解的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nicholas,ć

    如果您在评估代码成本时需要帮助、请 上传程序或粘贴链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholas、如果您指的是超声波水计量应用、闪存代码大小约为69KB、RAM 5.3KB、而该库仅使用22KB 闪存和4.4KB RAM。 所有这些都在 TI 设计文档 TIDM-1019第3.2.2.6节中提到、表8  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1019