This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:最大 FLL 锁定时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358516/msp430fr2475-maximum-fll-lock-time

器件型号:MSP430FR2475

您好、团队成员:

我的客户想知道在使用内部基准之间 FLL 锁定时间是否会变化?
在数据表中、200ms (典型值)的锁定时间在外部晶振下进行了测试。

锁定时间(tFLL)是否有最大值?
如果未对最大值进行表征、我能获取一些估算见解吗? 比如典型值的+/- 20%?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原启

    >>是否要在使用内部基准之间更改 FLL 锁定时间?

    我们可以考虑添加"REFO 启动时间"

    >>如果未对最大值进行表征、我能获取一些估算见解吗? 比如典型值的+/- 20%?

    未对最大值进行表征和修饰。 您可以尝试将最大值调整为+20%。

    谢谢