This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24输入阻抗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1348306/msp430i2041-sd24-input-impedance

器件型号:MSP430I2041

您好!

数据表第8.7.7.4节显示如下。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430i2041.pdf



我的客户想知道它适用于器件低功耗模式4.5。
我认为 SD24调制器在低功耗模式4.5下是关闭的、所以它也是适用的、对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 您假设是正确的、因为我们无法将 PGA 与 GPIO 断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森

    很抱歉我的回复太晚了。 此项目现已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎