This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:can't get "hello world"以链接 Code Composer 生成的项目

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1360067/msp430afe221-can-t-get-hello-world-to-link-in-code-composer-generated-project

器件型号:MSP430AFE221

您好!

我正在尝试建立一个"hello world"来使用 Windows 上的 Code composer v11。 我无法在 code composer 论坛中发帖、因为它坚称我在字段中输入了"器件型号"、然后仅允许我在 MSP 论坛中发帖、因此如果我在错误的论坛中提出 dumb 问题、我们深表歉意!

我使用 Code composer 创建一个"hello world"、然后点击"build"。 然后、它在链接器 cmd 文件中抱怨错误。 在文件顶部,它说这个文件没有在 IDE 中使用,这似乎是矛盾的。 据说我在工程属性中设置了一些设置、但在工程属性链接部分中看不到"-c link using C conventions"除外。

总之、它会出现多个这样的错误:


"../lnk_msp430afe221.cmd"、第98行:错误#10099-D:程序无法装入可用内存、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要一个无法为此段生成的 trampoline。 针对段".cio"大小0x120运行对齐的放置失败。 可用存储器范围:
RAM 大小:0x100未使用:0x100最大空洞:0x100

命令文件中的第98行

  CIO     :{}> RAM          /* C I/O 缓冲器            */


我应该做什么来获得 hello world 编译和链接?

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    [quote userid="605795" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1360067/msp430afe221-can-t-get-hello-world-to-link-in-code-composer-generated-project "../lnk_msp430afe221.cmd"、第98行:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存、或该段包含一个需要无法为此段生成 trampoline 的调用站点。 针对段".cio"大小0x120运行对齐的放置失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x100未使用:0x100最大空洞:0x100[/引号]

    您的变量似乎超出了范围、这会产生误差。 MSP430AEF221只有256字节的 RAM 可用于用户应用。 您的"Hello World"代码大于此值。

    我建议您可以参考以下示例工程以开始满足您的要求:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGg08IsK1teDpFCzyd.Zfg__msp430ware__IOGqZri__LATEST&placeholder=true&search=MSP430AFE 

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sal、

    感谢您的答复。

    我想用一个最简单的示例来实现一些编译器的测试自动化。 我已经有一个更复杂的示例项目编译。 我希望只包含一个源文件和一组简单的命令来编译和链接它。 我从头开始尝试更新、但我不知道应该在这些 cmd 文件中添加什么、因此我认为 CCS 会生成一些可用的东西。

    我更改了 CCS 生成的 hello world、这样即使它没有调用 printf 或包含任何 include 文件。 现在、我减少了大约5个错误、只剩下一个错误。 Ah -我已在 IDE 中将堆栈大小设置得过大。 一旦我将其下调(至低于0x100)、就  没有出现链接错误。

    感谢信息-事实是,它太大没有发生对我。

    加油打气

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说,MCU 的第一个程序是一个"闪烁"程序,这是一个刷写 LED 的程序-切换 GPIO*。 TI 应该在 Resource Explorer 中提供一个示例程序。

    无需字符串或 stdio、因此无需大量的 RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我可能会在下一个编译器中使用它