主题中讨论的其他器件:TMP116、 MSP430G2553
您好!
我一直与 MSP430 Launchpad 合作、以便将 I2C 事务发送到 TMP116。 在线路上没有从设备的情况下、我希望线路被拉低然后能接收到 NACK、但是当我运行适用于 MSP430的 Resource Explorer 中包含的示例主设备代码时、该线路始终保持高电平。 为了参考、我焊接了外部上拉电阻器、并在 SDA 和 SCL P2.1和 P2.2引脚上读取3.3V 电压。 我希望能够更好地理解代码、以及线路可能未被拉低的原因。 请在下面查看我的 Saleae 日志:
如果您有任何其他问题、请告诉我。