This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:USB 应用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1359719/msp430f6659-usb-application

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件:TUSB2046B

我正在将 MSP430F6659用于一个具有 USB 的项目、我需要将两个 USB 设备连接到微控制器。 如果我将微控制器 USB DM、DP 端口连接到 TI USB 集线器 TUSB2046B 的 DM0和 DP0端口、它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看5529 LP (https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP) 的原理图、了解两个 MSP 器件(5528和5529)如何连接至 TI USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、微控制器是否支持 主机 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TI MSP430F5xx/6xx 不能被用作 USB 主机。 它只能用作 USB 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ----------------       ----------------
    |                |      向上|           向下|
    |                |          TUSB2046B |     
    |              DP|-------- |DP0           DP1|----- 器件1
    | MSP430F6659   |     |              Dm1|-----
    |             DM|-------- |DM0               |
    |                |     |               DP2|----- 器件2
    |                |     |              DM2|-----
    ----------------       ----------------

    上述配置是否有效?