This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:"连接到目标时出错:未知器件"与 DRV91670的 Spy-Bi-Wire 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1359329/msp-fet-error-connecting-to-the-target-unknown-device-spy-bi-wire-connection-with-drv91670

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:DRV91670

您好!

我在使用 MSP-FET 检测 DRV91670时遇到问题、DE Code Composer 版本12可以检测到这个仿真器工具(MSP-FET)、但无法检测到驱动程序。

我用此问题来表达连接: MSP430FR5849:MSP-FET430UIF Spy-Bi-Wire 连接- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

并注意到以下信息:

MSP-FET:未找到 USB FET -无法使用 CCSv6.1.2重新刷写 DRV91670T - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

如果您可以通过上面发布的问题之类的电子邮件向我提供一些反馈、将非常有帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我将重新编排此主题、以让 DRV 团队知道您的需求。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    正如您链接的主题中所指出的、MSP-FET 不支持 DRV91670。 只有旧的 MSP-FET430UIF 可以支持在 CCS 中调试 DRV9x 器件系列。

    MSP-FET430UIF 正式支持直到 CCSv6的 DRV9x 器件、并且需要在 CCSv6上安装自定义补丁/DRV9x SDK。

    由于我们不再针对新设计积极推广这些遗留器件、因此我将通过电子邮件与您联系以获取更具体的信息。

    此致、
    埃里克·C·