This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:[FR6043_USSSVLIB_TEMPLATE_EXAMPLE]未检测到信号错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358875/msp430fr6043-fr6043_usssvlib_template_example-no-signal-detected-error

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

大家好!

我使用 USS 程序测试了超声波传感器的运行情况、然后使用"生成头文件"创建配置文件。

下图显示了 USS 和测量信号的设置。

我使用"Generate Header"生成配置文件、并将其应用于 template_example。 当我跑步时、

我遇到一个错误:"USS_message_code_algorithm_error_no_signal_detected_ups_channel "。

因此,为了直接查看来自传感器的信号,我创建了以下函数"print_upsptr"并在 USS_runAlgorithms()之后运行它

void print_upsptr()
{
 uint16_t* pUPSCap16 =(uint16_t*)(USS_getUPSPtr (&gUssSWConfig));
 uint16_t c = 0;
 uint8_t msg[40]、i=0;

 for (I=0;I<USS_USER_CONFIG_NUMBER_OF_SAMPES_PER_CAPTURE-1;I++)
 {
 sprintf (msg、"%d、"、* pUPSCap16);
 uartWriteStr (msg);
 pUPSCap16++;
 }

 sprintf (msg、"%d"、* pUPSCap16);
 uartWriteStr (msg);

左图显示了使用示波器测量的传感器信号,右侧图显示了从 print_upsptr()函数接收到的值。

查看示波器信号、它似乎工作正常。
但固件似乎没有正确测量、我不知道问题是什么。

这是 来自 print_upsptr()的原始数据

-1、-31、-212、-474、-639、-768、-896、-1024、-1152、-1280、-1408、-1536、-1664、-1792、-1920、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、

-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、

-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、

-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-2048、-1920、-1792、-1664、-1536、-1408、-1280、-1152、-1024、-896、-768、-640、-512、-384、-256、-128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是水表应用还是燃气表应用?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是水表应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试首先将项目配置设置为 single_tone。 然后依次点击"Apply"和"Close"。  

    然后 再次打开属性、 并检查是否已成功配置。  

     

    然后构建项目并检查结果。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我按照你的指示做了,但没有改变。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 EVM430-FR6043板、对吗? 此外、还根据本应用手册第 3.1.1.1章修改电路板、对水表操作进行硬件修改以使其适用于水表应用?  https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf

    如果全部为"是"、则 在 USS_Lib_HAL.h 中将 USSSWLIB_ENABLE_EXTERNAL_VERCRONC_CONTROL 更改为 false、然后检查是否有帮助。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我按照您的指示修改了 USS_Lib_HAL.h、现在它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道!