This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:GUI 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1354201/drv8316revm-gui-connection

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:DRV8316MSPM0G3507

您好!

我尝试根据以下链接(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AF0H5agzc7PawvYX9sgMZw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST)以 M0配置运行 DRV8316 GUI。 我已经完成了硬件设置并更新了 TI 云工具、但现在将出现 GUI 无法连接的此错误。 请告诉我应采取哪些步骤来解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail

    请打开系统的设备管理器。

    尝试找到名为 XDS110的 COM 端口。

    确保已安装调试器的驱动程序。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的答复。 我刚才确认了有两个 XDS110实例。 我通过单击 Update Driver 选中了这两个驱动程序、并报告这两个驱动程序都具有最新的驱动程序。 我还需要做什么其他事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    XDS 110驱动程序已准备就绪。

    1.确保您的浏览器具有访问 USB 设备的权限。

    2.遵循指导, 浏览器插件已安装并启用。

    我已经尝试过此在线 GUI 工具、一切都正常。 我使用的是 Chrome 版本124.0.6367.62(官方版)( 64位)。

    如果您已经完成了所有操作(包括 安装了 Ticloudagent),但连接仍然不起作用,请与 您的 IT 部门联系,确保您的 PC 没有安全限制。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    我刚刚确认我启用了插件、但 GUI 仍无法正常工作。 感谢您的帮助、只是为了让您知道、我将暂时把重点从 GUI 上移开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    正在等待您回来~

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、我最近再次尝试了应用程序-我正在尝试使用 MSPM0G3507、是否可以让 instaSPIN GUI 代替 C2000来查找此 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    试试这个吗?

    https://www.ti.com/tool/MSP-MOTOR-CONTROL

    此致、

    赫利克