This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:将钳位型超声波传感器与 EVM430-FR6047连接

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1354895/evm430-fr6047-interfacing-clamp-on-type-ultrasonic-sensor-with-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

我们已根据 pdf 更新了参数、但仍然会因在上行和下行通道中未检测到信号而出现错误。  

随附我们用 PVC 管完成安装的照片、请注意、我们使用 Fuji Electric 流量计获得流速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用示波器来检查传感器上的信号? 检查激励信号是否正确、以及接收信号是否强到足以被捕获。  

    如果可以在示波器中观察到强大的接收信号、则意味着 USS 参数不合适。 然后您可以发送配置。  

    如果您无法在 示波器中观察到适当的接收信号、则需要检查换能器、超声波凝胶以及一个较薄的管道、以便首先获得良好的信号。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传带有1MHz 夹钳式传感器的今天的读数。 这次我更改了安装方法。  

    https://drive.google.com/drive/folders/1lbQsg18OQLfh8qbVO4DX-_yaGDmyR33G?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的数据。 接收信号仍然不够强、不足以进行计算。 对于水表应用、我们倾向于最大 ADC 捕获点约为1000个代码。 但是、在数据中、最大点仅为100个代码左右。 且捕获中有噪声。 因此、使用内部 PGA 不是获得更强捕捉的正确方法。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    首先非常感谢您为我们的这个项目提供的支持,我们非常感谢。
    有关今天的结果、请参阅随附的文件。 请评论   

    e2e.ti.com/.../30th-April-capture-data.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGA 增益设置为30.8db。 这无助于使用 PGA 将信号放大到大约1000个代码。 在 PGA 增益之后、接收信号的噪声水平相同甚至更差。 我们的算法无法在 低 SNR 下运行。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    附上今天5月7日的数据,增益设置为22.8dB。

    e2e.ti.com/.../7th-may-captured-data.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的数据。 这次噪声水平似乎更低。 但是、每个波瓣的峰值点彼此非常接近。 这会导致 ToF 结果出现周期差问题。 更改包络交叉阈值可能在某种程度上有所帮助、但无法解决此问题。  

    我们希望凸缘之间有明显的不同。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们相信,经过今天的测试,它肯定会起作用。 请不要停止您的支持。 请告诉我如何更改信封以满足期望的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、以下图为例。 如果您想锁定在绿色箭头指向的凸角上、 这个波瓣的峰值为225。 然后找到最大波瓣峰值551。 ~、可以将包络交叉阈值设置为225/551 k Ω= 41%。 您可以尝试使用此设置、如果仍存在循环滑动问题、则可以尝试锁定具有不同阈值设置的不同凸缘并检查结果。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    5月9日捕获的数据

    e2e.ti.com/.../9th-May-captured-data.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数据对我来说很好。  

    此致、

    现金豪