This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:我的主时钟速度是多少? UCS 驱动程序库是否错误?

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358453/msp430f67791a-what-is-my-main-clk-speed-is-ucs-driver-library-wrong

器件型号:MSP430F67791A

大家好!

   通过 UCS_initFLL 函数将 fll 速度设置为17203200、以  XT1为基准。 当我使用 GetMCLKSpeed 函数时、我得到的是17MHz。 但是、当我使用 MCLK 引脚输出进行输出时、示波器会测量2MHz。  发生什么事了? 我的示波器出了问题吗? Yelp!