This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769:SPI 从通信的微处理器要求

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358868/msp430f6769-microcontroller-requirement-for-spi-slave-communication

器件型号:MSP430F6769

我正在研究 SPI 协议、想试试 MSP430微控制器、所以我的要求  
1.至少1MB 的闪存
2. SRAM -最小256kB
3. MCU 时钟-最低25MHz
4. "SPI 从器件时钟频率-最低10MHz"-(强制)

您能否建议任何满足此要求的电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Birju:

    我想目前还没有 MSP430/MSPM0器件具有 比1MB 闪存存储器或256KB SRAM 更大的内存。

    也许您应该查看 CPU 性能更高的 C2000器件或 Sitara 器件。

    B.R.

    萨尔