This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723:没有内部上拉/下拉电阻器的输入引脚的实际阻抗/电阻是多少?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1357415/msp430f6723-what-is-the-actual-impedance-resistance-of-an-input-pin-without-internal-pull-up-down-resistor

器件型号:MSP430F6723

您好!

默认情况下、我们需要将其中一个输入引脚保持为高电平、连接外部器件时、该输入引脚将由外部器件上的 MCU 驱动为低电平、这是握手过程的一部分。 为了尽可能降低功耗、我们希望使用尽可能大的上拉电阻器。   从遥远的过去的一个老岗位建议不超过220K。 这仍然会导致流经上拉电阻器的电流为~15uA。 我们尝试了3.9M 外部上拉电阻、到目前为止它似乎起作用。 此外、当 VCC 大约为3.6V 时、输入引脚上的电压测量大约为2.7V、高于输入高电平的阈值。 但是、流经上拉电阻器的电流约为0.25uA、远高于规定的泄漏电流50nA。

我的问题是:外部上拉电阻器的值是否有限制或建议范围? 有无需要中断? 尽管电流3.9M 电阻似乎完全起作用、但我想知道是否有很小的可能性、或者在某些边缘情况下它们不起作用。

请告知、谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    我认为、随着您使用的上拉电阻器的增加、当引脚没有通过外部器件驱动为低电平时、引脚中的电压会降低。 由于我们可以将连接到引脚的外部器件视为等效电阻、因此上拉电阻的值对引脚的电压有影响。  因此、如果您选择更大的上拉电阻(大于3.9M)、引脚电压可能会低于输入高电平的阈值。 实际电阻值与外部器件有关。  

    因此不建议使用过大的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 目前、外部设备主要围绕其他 MSP430 MCU 构建、例如 MSP430I20xx、MSP430FR24XX。 我们是否可在 MSP430F67和其他 MCU 的数据表中查找可用于计算输入引脚电压的任何数字?

    此致!

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    很抱歉、我在数据表中找不到任何有关 IO 电压计算的数字。 但电压显然取决于电流和上拉电阻的值。 在某些情况下,我们希望使用一个小电阻器来提供更大的驱动电流,有时我们希望使用一个更大的电阻器来获得更低的功耗。 确保 IO 电压的方法是通过测量。 通过这种方法、您可以获取外部器件的估计值。 然后、您可以更改上拉电阻器以将 IO 电压调节到合理的值。

    此致、

    谢鹏飞