This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:如何对裸 MSP430FR2355TPT/48LQFP 进行批处理编程?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355, MSP-TS430PT48
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356017/msp430fr2355-how-to-batch-program-a-bare-msp430fr2355tpt-48lqfp

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355MSP-TS430PT48、MSP-GANG

我不熟悉嵌入式设计、具有 桌面软件开发背景。 我有一个在 CCS 中编写、可在 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 上运行的工作程序。  我  现在需要进行编程(闪存?) 一批  MSP430FR2355 (48LQFP) 构建50-100x 个 原型。  产品或 PCB 板的空间有限、因此我计划在将 MSP430手动焊接 到 PCB 之前对 MSP430芯片进行编程。  经过一些谷歌后,我购买了 MSP-TS430PT48 看到 板上有这个 QFP 插座。   我想我可以 "插入"MSP430芯片、连接到 CSS、对像 LaunchPad 这样的芯片进行编程。  但购买 时仅附带了带有一些接头引脚的板-缺少连接到计算机所需的附件或电缆。  为  MSP-TS430PT48 没有具体说明我应该使用的连接"JTAG 电缆"的型号。  我找到了"JTAG 电缆"、有各种 JTAG 电缆、有些带 USB、有些没有、有些 带电路板、有些带接头引脚和跳线电缆。  我不确定哪一个用于 MSP430。  我再次搜索并找到了更昂贵的 MSP-GANG 应该设计用于批量编程 MSP430、 如果要对 MSP430进行编程、我应该使用 MSP-GANG 而非 MSP-TS430PT48。  但是还是一样的  MSP-GANG  缺少一些器件、并且不提供"板"、我可以"插入"或将 MSP430FR2355 (48LQFP)连接到编程位置。  在视频 MSP-GANG 生产编程器研讨会 上、这种板未与 MSP-GANG 配套提供、我找不到它的器件型号。  我找不到任何合适的资源从开始到结束讲解 如何对芯片进行批处理编程(甚至只对单个芯片进行编程)。  作为  最后的手段、我可能必须在 Launchpad 上焊接和拆卸 MSP430、或将其替换为48QFP  使用 LaunchPad 作为程序员、但效率非常低。  很高兴有人能帮助我解释流程、并为我提供要购买的器件型号:能以 48LQFP 格式插入 MSP430的电路板、对芯片进行编程或闪存所需的电子器件、以及能连接到计算机的电缆等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICL:

    我想它是振荡器的保留电路、您可以在1:16中更清楚地了解它。

    让您查看以下用户指南中的硬件工具。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau278 

     我想我可以 "插入" MSP430芯片、连接到 CSS 并像 LaunchPad 一样对芯片进行编程。

    您是对的、这可以起作用。

    但您应连接调试所需的射线引脚、以便通过 JTAG/SBW 访问器件、如用户指南中所示:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICL:

    我已经等了好久。" 如果问题已解决、请单击"This Solved my Issue"

    如果你有其他问题,你可以直接回复这个主题或提交一个新的主题。

    B.R.

    萨尔