This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:希望在工厂编程的引导加载程序中添加对 LCD 的支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1360543/msp430fr4133-want-to-add-support-for-lcd-in-factory-programmed-bootloader

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

您好!

我在其中一个项目中使用 MSP430FR4133、它通过 I2C 总线与另一个主控制器连接。

另一个控制器在 MSP430FR4133的 I2C 总线上传输 LCD 数据。

在另一个控制器的帮助下对 MSP430进行固件更新期间、出厂 时编程的引导加载程序

硬件引脚(复位和测试)。 在大约20秒的短暂时间内、为15 KB 的 MSP430FR4133固件供电

按照 www.ti.com/.../SLAU550中的规定通过 UART 传输图像、显示屏保持空白。

TI 是否提供出厂编程的引导加载程序的源代码以添加 对项目特定需求的支持?

我查看了 https://www.ti.com/tool/MSPBSL 、但它没有指定 MSP430FR4xxx 系列微控制器。

任何以前从事过此类活动或了解某些资源的人、请分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 FR 系列的 TI BSL 不是开源的。 如果 TI 出厂 BSL 不足以满足您的需求(我想速度太慢、显示为空白)、则可使用它来上传将用于固件更新的自定义 BSL (MSP-GANG 正在这样做)。 凭借可用的复位/测试引脚、还可以使用 SBW 进行固件更新、这是适用于开源 slau320中所涵盖的 FRAM 目标的简单解决方案。 无论如何、应该在1秒内对15KB 的字节进行编程、对于 FRAM 目标而言、这根本不快速。