This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:仪表常数怀疑

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353789/msp430fr6043-meter-constant-doubt

器件型号:MSP430FR6043

您好、表单、

我需要解释仪表常数的默认值,这里设置为61.为什么61是固定的气体演示...每当我尝试计算仪表常数 M2(新的仪表常数),他们的公式是 M1*(Y/X)。其中流速为 x 和 y ,因此 X 和 Y 是根据体积流速计算的。 图表 或不??? 在这里、我可以获取 x 和 y 的值???

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流速通过仪表常数* dTOF /(absTOF_UPS * absTOF_DNS)计算

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cash hao11、

    请您解释一下 dTof、absTOF_ups 和 DNS 图形是如何生成的...我需要完整解释 ADC 图形生成的后端工作以及三个图形生成....delta dTOF、绝对 dTOF 和带有这些参数 的体积流速...我不明白完整的 GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本燃气表学院将帮助您了解这些参数。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    以及我们如何计算 dTOF、absTOF 和体积流速。 请参阅此应用手册的第2章。  https://www.ti.com/lit/ug/tiduej6a/tiduej6a.pdf

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不明白为什么,请解释请。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    absTOF 的信息、

    在本参考设计使用的 USS SW 库中、absToF 通过希尔伯特变换计算接收信号的包络来确定。 先计算每次捕获的最大包络。 然后确定此最大值的包络交叉给定比率。 随后通过超出阈值和阈值线的两个包络点计算 absToF 偏移。 在下图中、红点是 ADC 捕获数据、原始信号。 黄点表示接收信号的包络数据。  

    以上就是我们在燃气表应用中计算 absTOF 的所有信息。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    我需要手动计算 T12 (上游)和 T21 (下游)的值、在这里我个人测量的气体管道长度是88mm、我需要应用 C (介质中的超声波速度)和 V (气流速度)、公式为 T12=L/C+V。 我能应用什么价值,请帮我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示 C (超声波在介质中的速度)和 V (气流速度)...???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我无法在这里讨论 C 和 V。  

    对于 C、它会随温度、 压力和不同气体的变化而变化。 我们不知道 c 的确切值。  

    对于 V、我们使用 T12和 T21来计算 V。相反、不是。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金先生,您好!

    如何手动找到 T12和 T21 ..... 请帮助查找手动值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法帮助手动获取 T12和 T21。 在这种情况下、不使用 OUT 方法。 您可能需要找到其他方法来获取 T12和 T21。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好现金好,你知道任何其他方法来找到 T12和 T21 ..?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 cashHao ,我怎么能减少我的空气流量 ADC 捕捉图没有任何噪音...这里我将上传我的没有空气流量图在不同的速度在 zip 文件..

     e2e.ti.com/.../4186.TI_5F00_RPM_5F00_GRAPH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于某些 rpm、ADC 图形看起来就像空气流量如何减少这种异常...

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    都会 在您的 ADC 捕获中显示巨大的噪声。 噪声可能会导致结果出现尖峰。  

    我会首先降低 ADC 采集中的噪声。 您可以为 MCU 使用独立电源吗? 比如使用电池为板加电。 它可以减少来自电力线的噪声。 可能会提供更好的结果。  

    您可以从块1供电。 然后将开关转至块2中的 EXT。 然后移除块3中的 VCC 跳线。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    我尝试了5000rpm IT 图中的气流、

     

    在上面的图表是与气流...我怎么可以改变进一步它是好或不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 ADC 采集看上去一切正常。 它的噪声更少。  

    那么、该 ADC 捕获下的波形数据是如何捕获的。 波形结果中是否存在尖峰?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    已经尝试了气流速度为 6000和10000 rpm ...请查看 zip 文件..

    e2e.ti.com/.../forum.zip

    但我没有设置任何手动电源设置、只是调节了值、请检查图表是否需要移动外部电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数据看起来没有问题。 无错波和其他问题。  

    但我仍建议为 EVM 板使用外部电源。 因为它仍然可以改善您的结果。 最后、您将在最终产品上使用外部电源、而不是使用 USB 电缆、对吗?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    已尝试设置外部电源3.3V 作为您的指南...pl查看我的图形以了解各种速度、请更新以进一步 modificatione2e.ti.com/.../forum_5F00_new.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于15000rpm、我的 ADC 采集就像是

     

    请在 forum_new.zip 和上面提到的图中检查我的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些数据对我来说很好。  

    一个问题是、为什么要设置这两个参数? 因为除非特殊用例、否则它们通常设置为0。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    已经把这两个参数设置为零...所以图形是好的...所以我需要校准飞行时间,绝对飞行时间和体积...通过 API 在 USS 算法中,它是在一个文件中提到..

    e2e.ti.com/.../4540.slau763.pdf

    我不明白这些值是如何计算的...我需要一个关于如何生成图形以及图形中的值是如何进行校准的详细说明、请提供一个示例图表、其中包含其 ABS tof、体积和飞行时间的校准...帮助我获取图形的平均值 值...我需要解释如何计算平均最小值、最大值...需要 校准 SIR 需要示例和说明...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很确定你在寻找什么. 对于燃气表应用、我们不提供体积流速校准功能。 客户需要根据自身的要求、如温度范围、流量范围、压力范围和空气类型、自行设计校准。 在您共享的文档中、只有用于谐振器、AGC 和直流失调电压消除的校准 API。  

    关于图形的生成方式、使用 USS 算法计算 dTOF、absTOF。 体积流速根据 dTOF、absTOF 和仪表常数计算得出。   

    可以在此链接中找到平均值、最小值和最大值说明。   https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/02_30_00_03/exports/USSLib_02_30_00_03/docs/UserGuide/UserGuide/ch_plotting.html

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

     仍然我不太了解使用 ADC 采集和信号包络的 absTOF 基于相关性的 ToF 计算进行 deltaTOF 查找技术、请通过一些示例进行说明...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、 我想知道互相关法在现实世界中的实际意义将有助于您了解 dTOF 的计算方式。 我在互联网上找到了一些解释互相关如何工作的东西。  "交叉相关性是一种测量方法、用于跟踪两组或多组时间序列数据相对于彼此的移动情况。 它用于比较多个时间序列并客观地确定它们彼此匹配的程度、特别是在哪个点出现最佳匹配。 "。 此处"发生最佳匹配的时间点"指示这两个信号之间的时间差、即 dTOF。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    如何使用 USS 算法计算相关性...实际上、我需要将这个图形表示形式纳入定理计算...例如、i m 将 rpm 设置为5000、它显示了 ADC 捕获的 Δ tof、abs tof、我需要找到计算是如何在后端运行的...Δ tof 是如何计算的 使用相关性,禁欲是由 envelope....in 简单地计算值在图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、嗯。 我们只能分享有关我们的算法工作原理的理论。 但是、我们如何实现这一目标是保密的。 我们无法忍受。 感谢您的理解。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

     您是否可以在数据表中给出用于查找 absTOF 的公式...其中使用的公式为  

    什么是 Tprop,Tups 和 DNS THRESH ,Toffset 值是如何计算的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在该方程下方找到这些参数的说明。  

     

    为了便于理解、可以将 Toffset 视为0。 你不需要考虑它。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    您将解释 abt TI 的超声波感应子系统... 我不理解文档中 提到方框图的地方...您是否会 解释子系统...den 还应说明如何将 Hilbert 变换用于包络信号....because 基本上 Hilbert 变换用于改变相位...如何将其用于 ADC 捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图中显示了所有这些模块、如 PHY、PPG、PGA、SDHS 等。 它们都集成在 MCU 中。 它们共同实现了超声波信号接收和接收功能。 我们将它们统称为超声波感应子系统。 对于每个模块、可在 UG 中找到详细说明。  https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    对于希尔伯特变换、实际上它会将相位变化引入到原始信号中。 但是、我们在 UPS 和 DNS 信号上使用相同的变换。 UPS 和 DNS 上的相位变化是相同的。 这样可以忽略它。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello cash,如何发现阈值行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们首先找到最大点、然后阈值是最大数据的50%。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    请确认我能否使用空气流量图获得 ADC 捕获结果是类似的模式 、没有空气流量 graph....no但我没有得到之前的图形...为什么会发生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论是否有流量、ADC 捕获都应相似。 如果获得与之前相同的图形、则系统中会引入一些噪声。 首先检查电源线以避免噪音。  

    此致、

    现金豪