This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:如何在 MSP430上实现 LFU (LiveFirmware Update)功能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358062/msp430fr2033-how-to-lfu-livefirmware-update-function-on-msp430

器件型号:MSP430FR2033
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

我使用 MSP430FR2033芯片来管理包括 PC 在内的设备的功率。

我正在尝试通过 PC 更新 MSP430的固件、但执行固件更新后、芯片复位、所有托管电源均切断、导致 PC 关闭。

所以、我想在 MSP430电源不被复位的情况下继续进行固件更新。

MSP430FR2033芯片是否支持该功能、如果可以、有没有示例?

我还想知道如何连接到 PC 以使用此功能。

如果这不可能、您能否推荐一款能够执行该功能的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaein

    我可以确认您是否使用了 BSL 来更新固件吗?

    您目前在此解决方案上使用了哪种 PC 软件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 李晓东

    我在这个解决方案中使用的软件是 Code Composer Studio。

    (有时我会使用 UniFlash 下载固件。)

    我以前从未使用过 BSL、因此这是我第一次使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaein

    请在 CCS 上尝试此选项

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我来试试。

    Uniflash 中是否有类似的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaein

    我需要一些时间来检查 Uniflash、然后再给您回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续帮助。

    我当前正在构建一个新系统、我正在尝试在不使用 MSP-FET 工具的情况下通过在电路中连接 PC 和 MSP 来下载固件。 我想问一下我应该参考哪份文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaein

    您是否需要通过 BSL 将固件上传到 MCU?

    请参阅 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!