This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CCSTheia

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1362124/lp-mspm0g3507-ccstheia

器件型号:LP-MSPM0G3507

如何在观察窗口中查看从 UART 接收的数据? (如何在 CCSTheia 的 watch window 中添加变量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两个不同的问题。

    首先、您需要打开串行终端窗口。 View->Console->New Serial Console (查看->控制台->新建串行控制台)。

    但我上次试过它是相当糟糕的,所以我只使用 PuTTY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 CCSTheia 的 watch window 中添加变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    在调试窗口中、屏幕左侧应该有一个标有"Watch"的下拉菜单。 展开此窗口、然后将鼠标悬停在"Watch"文本上。 执行此操作后、包含加号的一些符号将出现在文本的右侧。 单击加号、然后输入您想要观察的变量。 现在、它应该被添加到监视窗口中、并且你可以查看此值。