This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-METAL:RevG 和 RevD1之间的区别是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-METAL, MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1361224/captivate-metal-what-is-the-difference-between-revg-and-revd1

器件型号:CAPTIVATE-METAL
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2676

我有2个问题。

问题1:
Web 上提供的文档(jaja539a.pdf / slaa811a.pdf)的表3提到了 CAPTIVATE-METAL RevG、但是否有针对 CAPTIVATE-METAL RevD1的文档?
(我从 DigKey (2023年10月)购买的版本是版本 D1。 下图)

此外、我想知道 RevD1和 RevG 之间是否存在任何差异。

例如、在 jaja539a.pdf / slaa811a.pdf 的图40中、显示镀层厚度为0.4mm、但我测量了 RevD1的镀层厚度、该值为0.25mm。

问题2:
我想知道是否有方法可以测量 CapTIvate-metal 电极的寄生电容、以及使用工具通过触摸增加的电容等。
(我知道我能用工具看到的不是电容值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:我认为他们都可以工作。 关键之处在于、您最终需要定制自己的金属触控板。 在我这边、抱歉、我也不知道在哪里能找到差异。

    Q2:CapTIvate 只显示百分比变化。 如果您想知道实际电容值、可以将引脚连接到已知电容值的电容器。 我能知道您为什么要这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    :μ A
    我想知道 CAPTIVATE-METAL RevD1的容量是多少、因为 msp430fr2676.pdf 提到了"宽电容检测范围、0至300 pF 的宽电极范围"。
    我将尝试用您的回答方式来计算它。